This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:可置于状态引脚的最佳输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573892/lmk05318b-best-output-to-put-on-status-pins

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好:

我们正在尝试确定 LMK05318B 主基准是否正常、我们需要在状态引脚上输出它。  PRIREF_VALSTAT 似乎是要读取的正确寄存器、但我们无法将其视为状态输出引脚。   

我们当前正在将状态 1 输出分配给“DPLL PRIREF Selected“。  是否有更好的状态来了解所选输入是否实际被使用?  我想在某些情况下、即使我们在状态引脚上选择了主基准、我们是否知道是否仍处于保持模式?   

 

类似:

DPLL 保持激活

DPLL 失锁

检测到 DPLL 相锁

请告诉我您的想法、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    是的、可以选择“DPLL PRIREF 选定“信号来检查 PRIREF 输入当前是否有效。

    要检查保持,你必须使用另一个信号.

    要了解器件是否仍处于保持状态或是否存在有效基准、DPLL 频锁检测 (LOFL) 是理想选择。 你将无法知道哪个 PRIREF 或 SECREF 是有效的,只有其中至少一个是有效的。

    如果您想了解保持情况、我不建议使用 LOPL、因为 DPLL 可能可以被锁频(不处于保持状态)、但还没有锁相。

    此致、

    Jennifer