This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:其他问题

Guru**** 2931890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573872/lmk05318b-miscellaneous-questions

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好:

TICSPro GUI 获得的寄存器数量大于“LMK05318B 编程人员指南“中的寄存器映射。 因此、我的客户有如下问题。

问题 1: 对于下面的编程人员指南#1 或#2 中未列出的寄存器、我应该怎么做?
编程人员指南中未列出的#1 寄存器不需要初始化?
#2 未在编程人员指南中列出的寄存器是否应写入 TICSPro GUI 获得的数据值?

问题 2: 《编程人员指南》中列出的所有 R/W 寄存器都应该进行初始化?

我的客户也有关于数据表中图 10-1 的问题。 (其“Start-up Sequence“为“EEPROM+SPI (soft pin Mode)“。)
Q3-1. 初始设置是在“Device Block Configuration“中完成的?
Q3-2。 在初始化时、应如何设置 RESET_SW 位? 下面是第 1、2 或 3 项、哪一项正确?
#1、RESET_SW = 1。 初始化寄存器后、RESET_SW = 0。

#2 首先 RESET_SW = 0。 初始化寄存器后、将 RESET_SW = 1 切换为 0。 在这种情况下、RESET_SW 在被清除之前必须至少为 1 的时间?
#3 如果#1 和#2 都不正确、请告知他们正确的方式。
Q3-3. 若要确认 PLL 是否已锁定、应分别检查 APLL 和 DPLL 的哪个寄存器位?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiano、

    请确保拥有最新版本的编程人员指南:

    我们更新了指南以更好地匹配 TICS Pro。

    1. 建议使用 TICS Pro 列出的寄存器、因为 TICS Pro 仅公开进行编程的必要字段。
    2. 器件始终从 EEPROM 启动。 EEPROM 包含使 LMK05318B 正常工作所需的寄存器。 这意味着、除了 TICS Pro 中建议的寄存器外、您不需要初始化所有寄存器。 默认情况下、EEPROM 配置为在启动时禁用所有输出。
    3. 数据表图中的“器件块配置“是指寄存器配置。 这是通过从 EEPROM 加载或根据需要执行 I2C/SPI 编程来完成的。
    4. 对于 RESET_SW、我们建议切换该位  之后   修改任何 APLL 分频器和 APLL 环路滤波器寄存器设置。 如果仅为输出格式或输出通道分频器修改寄存器、则不需要 RESET_SW。 通常、您可以在初始化所有寄存器之后发出 RESET_SW、如 9.5.5 通用寄存器编程序列中所述。  发出 RESET_SW 时、设置和清除之间不需要延迟、但可以根据需要应用 10 微秒延迟。  
    5. 对于 DPLL 锁定、请参阅 DPLL_LOFL 和 DPLL_LOPL (频率和相锁)。 对于 APLL 锁定、请参阅 BAW 锁、在 DPLL 锁定之前可以检查该功能。

    此致、
    Jennifer