This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:UC2842

Guru**** 2931220 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573147/uc2842-uc2842

部件号:UC2842


工具/软件:

大家好:

我使用 UC2842、当输入电压较高时、尝试降低其工作频率。

我的方法是使用迟滞电路、该电路会在输入电压超过 700V 时导通晶体管。 该晶体管在 RT/CT 引脚和接地端之间添加了一个并联电容器。 我期望增加总 CT 会降低振荡器频率。

不过、在我的测试中、工作频率意外增加了 5 倍左右、而不是下降。

任何人都能对这种情况的发生原因提供一些见解吗? 此外、您是否建议使用任何替代方法在较高的输入电压下降低 UC2842 的频率?

请提供任何建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在 研究这个问题。 我们将在两天内回复您。

    感谢您的理解。

    此致、

    Adhvaidh