This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:OSCIN 的时钟缓冲器建议

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1574531/lmx2820-clock-buffer-suggestions-for-oscin

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好:

1 — 我想使用 LMX2820 设计一个最小相位噪声电路。  基准信号 250MHz 由单端 50 欧姆线路承载。  您提供哪些器件作为时钟缓冲器?

2 — 如果我使用单端 10MHz 晶体基准、那么在这种情况下、您的缓冲器建议是什么?

3-如果我想多路复用 250MHz 和 10MHz、您希望将哪些器件提供 2:1 OSCIN 配置、该怎么办?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Turker、

    除非需要扇出 250MHz 单端信号、否则无需使用缓冲器。

    对于 10MHz 时钟、我们建议使用 CMOS 或差分时钟等方波时钟。 如果是正弦波时钟、那么我们建议 LMK1C (www.ti.com/.../snaa411) 将其转换为方波时钟。  

    目前、我们没有独立的 2:1 多路复用器产品。