This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:在 LMX2594 上帮助自动从 1GHz 斜升至 1.7GHz

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1574684/lmx2594evm-assistance-with-automatic-ramping-from-1-ghz-to-1-7-ghz-on-lmx2594

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX1204

工具/软件:

您好:

我正在使用 LMX2594 我的目标是根据执行自动频率斜升 1GHz 至 1.7GHz 。 然而、它目前仅从开始上升 1GHz 到大约 1.237GHz 。 我怀疑这是由于通道分频器值发生变化、这会导致斜坡过早停止。 因此、我最终得到的斜坡范围约为 1GHz 至 1.247GHz 而不是所需的范围。

为了进行测试、我之前尝试了自动斜坡控制 1.795GHz 至 1.890GHz 我成功地实现了预期的增长。 在这种情况下、两个频率的通道分频器值保持不变。 但是、当我尝试从开始上升时 1GHz 至 1.7GHz 、1 GHz 和 1.7 GHz 的通道分频器值会有所不同、我认为这是导致该问题的原因。

您能指导我如何正确配置 LMX2594 以通过进行自动斜升 1GHz 至 1.7GHz ? 非常感谢任何示例设置或推荐的过程。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    斜坡功能不考虑通道分频器、因此无法生成 1GHz 和 1.7GHz 之间的斜坡。  

    我们可以让 LMX2594 在 8GHz 至 13.6GHz 之间斜升、在输出端使用 8 分频器件(例如 LMX1204) 来获得 1GHz 至 1.7GHz 的斜坡。