This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:奇怪的放电行为?

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573171/ne555-odd-discharge-behavior

部件号:NE555


工具/软件:

我使用的是简化的 555 非稳态电路:


输出如下:


  1. 1V/div 和 0.5usec/div。  那是什么碰撞?   74HC 栅极就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    在具有适当旁路电容器的电路板上、我不希望看到这一点。 引脚 1 上是否也有此凸点?

    引脚 1 和 8 之间是否有旁路电容器? 这是在电路板还是试验电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Ron) 好。  我相信我有一个旁路、我将再次检查、并查看引脚 1。  这是在试验电路板上。  这里提供了更详细的信息;顶部=引脚 3、底部=引脚 7:

     我假设比较器翻转时存在电流尖峰;这是可能的原因吗?

    谢谢~ J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    比较器翻转
    时会出现电流尖峰

    是的、有、这是来源。  

    这就是我怀疑凸块也在引脚 1 上的原因(将示波器接地保持在原来的位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是旁路。  这是无旁路的引脚 1 和引脚 7:


    添加 0.1u 旁路会有所帮助、但不会有太多帮助。

    此处这些示例使用 10U 旁路:


    这似乎没问题。

    那么、经验教训是比较器可能需要比您想象的更大的旁路吗?

    谢谢~ J