This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CLKINx IO 标准

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575099/lmk04828-clkinx-io-standard

器件型号:LMK04828


工具/软件:

尊敬的团队:

请告诉我可应用于 LMK CLKINx 引脚的最大单端 I/O 电压电平或 I/O 标准。
LMK 是否支持 LVTTL (5V) 输入?
它是否支持 LVCMOS 3.3V 输入?

此致、
Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:  

    您可以参阅数据表中电气特性表的这一部分:  

    CLKINx 可以支持 3.3V 但不支持 5V。  

    此致、  

    Connor