This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:使电路板正常工作时遇到困难

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573106/lmx2572evm-difficulty-getting-the-board-working

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572USB2ANY

工具/软件:

大家好、我们是希望将 LMX2752 芯片上的扫描功能用于量子应用的研究团队。 我们希望在可发布的工作中使用此芯片、但未获得预期输出。

我们尝试了各种配置和设置、包括:

-定制具有微控制器和 SPI 的 LMX2572 PCB

-带 TICS Pro 的 LMX2572 评估

- Tics pro 定制 LMX PCB



我们无法生成默认的 3GHz 输出、也无法在任何配置中读回寄存器值。 此外、我们还观察到电流消耗的 245mA 附近、而不是评估板上规定的最大 150mA。

使用 TICS Pro 我们使用默认模式 2018-4-24 的默认配置、将 MUXout_SW 开关 1 和开关 2 分别设置为开关和断开(数据表的第 2.7 节)、并将 MUXOUT_LD_SEL 设置为 Readback(第 3.2.6 节)。 然后、我们将寄存器 44 设置为已知值 (0x1FA3)、写入所有寄存器、然后使用“读回寄存器“函数。 请注意、在写入所有寄存器之后、电流消耗从 245mA 跳转到 260mA。

尝试读回寄存器在这种状态下仅产生零。  (请参阅下图)。  

 

我们首先开发了自己的 PCB、遇到了与之前相同的问题。 使用绿色 devboard 测试我们自己制作的 PCB 继续产生同样的问题,没有频率输出和无法读回寄存器。

如果您能提供有关如何读回寄存器或输出正确信号的任何见解、敬请期待。 如果您需要更多信息、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    对 200mA 电流的影响肯定不正确。

    您能否按照用户指南 (https://www.ti.com/lit/pdf/snau217) 的第 7 节进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    评估板的 POR 电流约为 29mA。  

    断电电流约为 3mA。  

    使用 TICS Pro 默认模式配置、工作电流约为 94mA、输出为 3GHz。

    您的电流过高。 您能否仅将电路板连接到电源再次测量电流? 如果您得到的不仅仅是 30mA、我认为您的电路板有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅连接电源的电路板上的电流会产生 255mA。 此后应遵循哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果您从我们的分销渠道购买、请联系他们进行更换。

    如果您直接从 TI.com 购买、请联系客户支持中心 (www.ti.com/.../customer-support.html) 进行更换。