This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214RGER BIOS 备份错误

Guru**** 2928490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571795/cdce6214-cdce6214rger-bios-backup-error

器件型号:CDCE6214


工具/软件:

全部交易、

这是来自越南雅克顿的 Jin、VQA 部门。

在 BIOS 备份过程中、我们遇到以下异常问题:

  • 材料代码: 207100000260A (CDCE6214RGER)

  • 数量: 12 件

  • 生产日期代码: 2522

  • 异常原因: 无法验证写入数据(验证错误)。

我们恳请您的支持人员检查并分析此问题的根本原因。
附件是正常(正常)和异常 (NG) 情况的备份结果图像、供您参考。

非常感谢您的支持!

此致、
A Jin

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/48/pastedimage1759223940218v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否与  CDCE6214 相同: CDCE6214RGER ?

    如果是、我将继续关闭此主题、并将对话保留在另一个主题上。

    此致、

    CRIS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我问您的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIEN、

    我的理解是 3600 个已编程、其中 12 个存在这个 EEPROM 编程问题? 是这样吗?

    您能否提供正在编程到器件中的 EEPROM 配置?

    您能否提供 3 个已选中元件的 EEPROM 回读?

    此致、

    CRIS