This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:读取 TICS Pro 中的所有寄存器

Guru**** 2909450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573627/lmx2594evm-read-all-registers-in-tics-pro

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好:

我正在使用 TICS Pro 控制 LMX2594EVM。 当我在 TICS Pro 中选择[Raw Registers:Read All Registers“时、所有数据都显示为[0x000000]。请告诉我如何读回所有寄存器。

此致、

A.UMETSU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umetsu-san、

    若要读回、我们需要将 MUXout 引脚配置为串行数据输出、将 MUXOUT_LD_SEL 设置为 0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、没有

    我将[MUXOUT_LD_SEL]设置为[Readbacking]、然后关闭评估板的 DIP SW [2:锁定指示灯]。 现在、所有寄存器都显示[0x002478]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Umetsu-san、

    0x00 2478 是寄存器 R0、要读回所有寄存器、请点击 Read All Registers。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、没有

    按下【读取所有寄存器】的结果是所有寄存器[0x002478]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umetsu-san、

    请尝试下面的操作。

    将 DIP 开关保持在默认位置(顶部)。

    将 EVM 连接到 3.3V 电源。

    将 EVM 连接到 USB2ANY。

    为 EVM 加电时、电流约为 150mA。

    运行 TICS Pro、确保 TICS Pro 可以检测到 USB2ANY。

    将 MUXOUT_LD_SEL 更改为 Readback。 电流将跳至大约 240mA

    点击 Read All Registers

    您应该能够读回器件默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Noel、感谢您的详细说明。
    我可以重现高达[将 MUXOUT_LD_SEL 更改为 Readback。 Current 将跳至约 240mA、但[点击 Read All Registers“将所有寄存器设置为[0x002478]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umetsu-san、

    这是非常奇怪的。

    您的 TICS Pro 版本是什么? Mine 是 1.7.9.0。

    是否可以尝试重新卸载并安装 Tics Pro?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Umetsu-san、

    v1.7.10.0 有此问题。

    请使用随附的 v1.7.9.1、它可以正确读回。

    e2e.ti.com/.../TICSPro_5F00_1.7.9.1_5F00_20_2D00_Jun_2D00_2025.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel。 非常感谢。 我可以读回它。