This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594EVM 可实现的最大输出功率

Guru**** 2968970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573200/lmx2594-max-achievable-output-power-for-lmx2594evm

部件号:LMX2594


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想知道 在单端连接中 LMX2594EVM 可实现的最大输出功率为 10GHz 至 15GHz(步长为 1GHz)。 谢谢。

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    图 18 所示为输出功率与频率间的关系、功率设置为 50、即最大值 输出功率设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 18.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已经通读了论坛中的帖子、我的理解是、您在数据表中提到的图表中的数字是 LMX2594 本身在去嵌入损耗的情况下的最大输出功率。 我想知道的是在 LMX2594EVM SMA 处以 10GHz 至 15GHz 的频率(步长为 1GHz)测得的功率、在不同的频率下调整 OUTx_PWR、从而为典型电路板实现最大功率。 或者、如果已确定 LMX2549EVM 上的传输线损耗特征、则可将其与数据表中芯片本身的最大功率结合使用、估算 SMA 上的最终输出功率。 谢谢。

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    10GHz   2.04dBm

    11GHz   2.51dBm

    12GHz   3.17dBm

    13GHZ   1.79dBm

    14GHz   0.06dBm

    15GHz  –0.32dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢你的帮助。

    Henry