This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:查询外露焊盘

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1574868/lmx2615-sp-inquiry-about-exposed-pad

器件型号:LMX2615-SP


工具/软件:

您好:

我的客户对 LMX2615-SP 外露焊盘有一些疑问。

问题 1:  在为外露 焊盘设计 PCB 时、镀金是否是一项强制性建议?

问题 2:  外露焊盘和 PCB 焊盘之间的建议焊接接触比是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    问题 1: 不管我怎么认为、PCB 的镀层无关紧要。

    问题 2、我需要一些时间来弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我找不到焊盘与焊接比率数据。

    在我们的 EVM 中、焊盘的粘贴掩模为 0.31496 英寸 x 0.31496 英寸。