This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:有关图 10-1 的问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575526/lmk05318b-questions-about-figure-10-1

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好:

客户对数据表图 10-1 有疑问。 器件启动序列。

Q1:从 PDN=1 到软件复位需要任何等待时间?
问题 2:软复位后完成器件块配置需要多长时间?
Q3:在器件块配置后、只要 XO 输入可用、VCO 校准就会自动开始?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查看下面我的反馈:  

    1、 硬复位后的典型启动时间为 1ms

    2. APLL1 的典型器件块配置和锁定时间为 1ms、APLL2 的典型器件块配置和锁定时间为 2.5ms

    3、正确,在软复位或硬复位后自动进行 VCO 校准

    此致、  

    Connor