This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:使用方法 1(寄存器提交)进行 EEPROM 编程的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575453/lmk05318b-question-about-eeprom-programming-using-method-1-register-commit

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好:

我的客户对数据表 9.5.6.1 使用方法 1(寄存器提交)进行 EEPROM 编程有疑问。 设置 1 之后(将所需的配置编程到活动寄存器)、执行步骤 2 和步骤 3 是否会中断正常的 PLL 运行和时钟分配?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    EEPROM 编程序列的步骤 2 和 3 不应中断 APLL 或输出时钟的运行。  

    此致、  

    Connor