This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:禁用 LMX2820 上的状态机时钟

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1576546/lmx2820-disabling-the-state-machine-clock-on-lmx2820

器件型号:LMX2820
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:
我对 LMX2820 的状态机时钟有疑问。

在之前对 LMX2594 进行的工作中、我们观察到在禁用状态机时钟后、在载波偏移±fOSC 时的杂散显著改善。 这就引导我回答有关 LMX2820 的以下问题:

(1) 是否可以禁用 LMX2820 上的状态机时钟? 如果是、需要配置哪个(些)寄存器位才能实现这一点?

(2) 如果禁用、我们是否可以预期与 LMX2594 类似的基准频率(频率)相关杂散得到改善?

提前感谢您的时间和专家的指导。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    LMX2820 中的状态机时钟在 VCO 校准后自动分流。 我们不再需要手动禁用它。