This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:推荐用于支持 MDC/MDIO 的电平转换器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1577431/lsf0101-rcommendation-of-level-shifter-to-support-mdc-mdio

器件型号:LSF0101


尊敬的 TI:

我们计划在 MDC 和 MDIO 线路上使用电平转换器 (1.8V 至 3.3V) 来支持 RMII 100Mbps 速率。 您能推荐合适的电平转换器吗?

谢谢你。

此致、

Jaden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    您是否需要几 MHz 的 MDC 和 MDIO 信号电平转换器、或者是否需要 100Mbps 的 RMII 电平转换器?  

    我认为 MDC/MDIO 是开漏协议。  

    RMII 推挽式还是开漏式? 如何通过开漏实现 100Mbps 的速率?  

    此致、

    Tyler