This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:MDIO 和放大器;MDC 上拉电阻

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1577392/lsf0102-q1-mdio-mdc-pull-up

器件型号:LSF0102-Q1
主题:LSF0102 中讨论的其他器件

您好 TI、

我们正在开发具有以太网接口的通信器件、该接口使用以太网 PHY 之间从 1.8V 转换到 3.3V 的数据、现在我们应用您的芯片 LSF0102、但没有连接。 可以推荐使用上拉电阻吗? 关于 MDC 线路的 A1 侧 (1.8V) 上拉电阻器和 B1 侧 (3.3V) 上拉电阻器、MDIO 线路的 A2 侧 (1.8V) 上拉电阻器和 B2 侧 (3.3V) 上拉电阻器。

此致、

Jaden