工具/软件:
您好:
当我将某个 100MHz 振荡器的相位噪声输入到 PLLatinum SW 工具中时--即使环路带宽很高(即 PLL 不会对低频偏移相位噪声进行补偿)、它在最终的 PLL 输出速率下似乎也不会增加最终的相位噪声。
例如--如果我输入表值--
OSC FREQ = 100MHz。 10Hz 时的 PN =–110dBc/Hz(等)。
然后、当 PLL 输出为 4GHz 且环路带宽为 200kHz 时、我预计聚合 PN 大约为……
–110dBc/Hz + 20*log (4000 / 100)=–78dBc/Hz……
但 PLLatinum 软件仅指出、无论 PLL 输出是什么、振荡器 PN 的影响在 1Hz 频率下均为–110dBc/Hz。 这似乎不正确。
有人可以对此发表评论吗?