This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 输出中的伪波

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1577449/lmx2595-spurious-in-the-output-of-lmx2595

器件型号:LMX2595


您好:

我们使用 LMX2595 从 70MHz 基准生成 12.8GHz。 内部倍频器已启用、电荷泵电流为 15mA。 结果表明、LMX2595 在+/dBc - 140MHz 下生成 12.8GHz 的杂散频率、并降低 45dBc 的频率。 您能告诉我们如何减少这些杂散吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    140MHz 是 FPD 杂散、由于它远离载波、我预计不会达到–45dBc。  

    我的数据显示、此杂散优于–85dBc。

    这是我的配置。