Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLLATINUMSIM-SW主题中讨论的其他器件:LMK04832
您好、
我正尝试为一个项目模拟 LMK04832 器件。 我想在仿真中纳入 OSC 相位噪声的影响。 但是、我提出的偏移频率点/噪声对不能正确显示在相位噪声图中:
例如、在偏移频率为 0.1kHz 时、我将设置为–117dBc/Hz、图表显示了更接近–110dBc/Hz 的值。 然而、在偏移 1kHz 时、I 设置为–147dBc/Hz、图表显示出完全偏离了图表编号。 我有什么问题吗?