This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:LMX2492 通过多路复用不可靠进行读取

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578738/lmx2492-q1-lmx2492-reads-via-muxout-unreliable

器件型号:LMX2492-Q1


您好:

我最近一直在紧张地测试我的软件接口、发现读取应该返回 0x18 的 ID 寄存器 0x0 有时并不是这样。 我可以在波形上看到、请求良好、但多路复用引脚根本没有被驱动为高电平。 我正在使用评估板,并按照手册中的说明修复了获取 muxout 回读。 目前我没有连接外部时钟并禁用板载振荡器(因为我通常使用外部时钟)。 我假设数字接口应该可以在没有引用的情况下工作?

我有时会得到 0x10、有时是 0x00。 我使用 1MHz SPI、但已经一直到 10kHz、并且还尝试了所有 4 种 SPI 模式。 结果是一致的。 这是预料之中的吗? 有人看到过这个吗? 任何关于下一步如何尝试的指导都将非常感谢。

 

谢谢

Dominik

 

测试结果:

 2025年10月22日 00:25:27.283 | INFO |__MAIN__: :20 - PLL ID 检查尝试 179:0x18
 2025年10月22日 00:25:27.317 | INFO |__MAIN__: :20 - PLL ID 检查尝试 180: 0x18
 2025年10月22日 00:25:27.352 |信息|_MAIN__: :15 - PLL ID 不正确:0x10
#----- 新照射行程-----
 2025年10月22日 00:25:40.971 | INFO |__MAIN__: :20 - PLL ID 检查尝试 37: 0x18
 2025年10月22日 00:25:41.011 |信息|__MAIN__: :20 - PLL ID 检查尝试 38: 0x18
 2025年10月22日 00:25:41.050 |信息|__MAIN__: :15 - PLL ID 不正确:0x0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您是否有回读数据波形?

    让我检查一下我的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我的评估板和 TICS Pro (GUI) 没有看到此问题、SPI 在 125kHz 下运行。  

    您在评估板中看到问题吗?