This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110/TPL5111 导通延迟与关断延迟计时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1579392/tpl5110-tpl5110-tpl5111-on-delay-vs-off-delay-timer

器件型号:TPL5110
主题中讨论的其他器件: TPL5111

您好、

我正在使用 G6K-2F-Y-DC24 继电器、我希望具有以下行为:

  • 当我打开继电器时、它应该会立即关闭。
  • 当我关闭继电器时、我希望在继电器实际打开之前有一个可编程的延迟(例如 0–10 分钟)。 实际上、我需要一个关断延迟计时器。

目前、我使用 TPL5110 来控制 NPN 晶体管 (NSVT846MTWFTBG) 的基极、然后驱动继电器线圈:

  • DRV (TPL 的引脚 3)→晶体管的基极
  • 发射极→GND
  • 继电器的集电极→线圈-
  • 线圈+→24V

我还通过连接到 Delay/M_DRV 的 NDS-12V 开关(0–10 分钟)选择了时序。

问题:

  • 在当前设置下、当 DRV 变为高电平(正常)时、继电器会立即闭合、但此时会发生延迟。
  • 但当我关闭命令时、继电器会立即关闭、并且 TPL 的时序在激活时发生、而不是在停用时发生。 换言之、行为与我想要的相反。

我已经了解到、将 TPL5110 替换为 TPL5111 可能会解决这个问题、因为 DRV 极性被反转。 但是、我不确定这是否真正解决了问题、或者它是否只是更改了输出逻辑电平而不提供真正的关断延迟。

我的问题:

  • TPL5110/5111 本质上是导通延迟计时器、而不是关断延迟计时器、这一点是否正确?
  • 只需将 5110 替换为 5111 即可实现实际的关断延迟、还是只需反转输出电平?
  • 如果不这样、理想情况下无需重新设计整个电路板、通过电流晶体管和继电器设置实现关断延迟的最简单方法是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、这些器件之间的唯一区别是 DRV 的逻辑。