This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-LVDS:EP 输入至 OSCIN 引脚

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578551/lmk04828-ep-lvds-input-to-oscin-pins

器件型号:LMK04828 EP


尊敬的团队:

我正在使用 160MHz EP 作为 LMK04828-VCTCXO 的 OSCIN 引脚的输入源。

您能否说明在 VCTCXO 的 LVDS 输出和 LMK04828-VCIN 的 EP 输入之间是否需要任何除标准端接元件之外的外部电路?

感谢您的指导。
image.png

此致、
Liston


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:  
    由于是基于电流模式的驱动器、LVDS 需要 100 Ω 差分终端。  
    LMK04828-TCs EP 是具有内部偏置的高阻抗输入、因此需要对输入进行交流耦合。  
    正确的端接应如下所示:  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vicente。

     VCTCXO 的 LVDS 输出与 LMK04828-LVDS 的 OSCIN 输入之间 EP 是否需要任何外部电路?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:  
    是的、100 Ω 差分端接应位于 VCTCXO 之后、LMK04828-VCXO EP 输入引脚附近、并应带有交流耦合电容器。  

    此致、  

    Vicente