This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214RGER

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571867/cdce6214-cdce6214rger

器件型号:CDCE6214


工具/软件:

Accton P/N: 207100000260A

TI P/N: CDCE6214RGER

Accton VN 产品线反馈了 P/N:CDCE6214RGER 当我们将其安装到我们的系统中时、它失败了 、无法安装、  

材料已写入数据但不完整(验证错误)、导致校验和和 Bom 出现错误。 单独读取的 3 个校验和不一致。

屏幕显示正常显示:验证完成、  屏幕显示 NG 显示:验证错误

我们输入 tatal : 3600pcs 并找到 12pcs NG, NG 速率: 0.33%, DPPM:3333, D/C:2522

请帮助检查根本原因、THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    we input tatal : 3600pcs and found 12pcs NG, NG rate: 0.33%, DPPM:333333, D/C:2522

    我的理解是 3600 个已编程、其中 12 个存在这个 EEPROM 编程问题? 是这样吗?

    您能否提供正在编程到器件中的 EEPROM 配置?

    您能否提供 3 个已选中元件的 EEPROM 回读?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款设备的型号是: ALL-300G2,  和回读照片,因为我上次显示,请再次检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否所有三个选中的器件都具有相同的 EEPROM 回读? 或者每个器件的回读数据是否不同?

    您是否还可以提供预期的 EEPROM 数据、以便我可以检查哪些特定寄存器有误?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 OK 数据、请帮助确认何时可以将 NG 货物发送到 TI DO 分析

    e2e.ti.com/.../0x69_5F00_page1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请发送电子邮件至 c-kobierowski@ti.com 。我们可以进一步讨论如何推进客户故障分析流程。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会把电子邮件 给你做未来…