This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STARTERWARE-Sitara:AM62x McASP 支持 64MHz 位时钟和多条 I2S 数据线

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575609/starterware-sitara-am62x-mcasp-support-for-64mhz-bit-clock-and-multiple-i2s-data-lines

部件号:STARTERWARE-Sitara


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在评估 AM62x Sitara 平台 公式 无线电 IQ 数据传输 并提出以下要求和问题:


要求:

  • 64MHz 上的位时钟 Iq 数据传输要求。
  • 64MHz 处有四条 I2S 数据线 或、或者、 32MHz 上有八条 I2S 数据线

问题:

  • 位时钟支持:

    • AM62x 数据表 指定 a 50MHz 的最大 McASP 位时钟
      →这是 A 硬件限制 也可以通过扩展 软件配置 外部时钟
      →CAN McASP 可在下可靠运行 64MHz 位时钟 配置下运行?
  • SDK 驱动程序功能:

    • AM62x MCU+ SDK McASP 驱动程序 支持:
      • DMA 和中断模式?
      • 多串行器和多插槽 TDM?
      • SDK 驱动程序能否可靠地处理 64MHz 数据速率
      • 高速 McASP 运行是否有任何已知限制或调优建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatesulu、

    McASP 外设的硬件限制具有最大 50MHz 频率、因此无法扩展。     有关更多信息、请参阅 AM62x 数据表的表 7-72 MCASP 时序要求。  

    对于 8 条 I2S 数据线、您能否提供一个方框图来进一步了解时钟控制器/目标?  从串行器的角度来看、McASP2 具有 AXR0...AXR15、能够实现此功能。  

    关于 SDK 驱动程序、支持 DMA 和中断模式、以及多串行器和多时隙 TDM。   有关更多信息和关键注意事项、请参阅 AM62x MCU+ SDK 11.01.00 的 MCASP 一节。

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karam、

    感谢您的快速答复。

    请查找所附的 McASP 和调谐器接口连接详细信息。 每个 McASP 都连接四条数据线。 McASP1 和 McASP2 主要用于调谐器接口。

    我们计划为每个 McASP 使用 4 个 AXR 引脚、我假设 RX 缓冲器以及 DMA 将能够处理 两个 McASP 在 33MHz 处的数据传输。

    如果您需要进一步的详细信息或说明、请告诉我。

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkat、

    感谢您提供方框图。 我有几点:  

    • 是否对 44.1kHz 使用外部时钟? 如果是这样、就没有问题。  否则、 我们无法在内部生成该频率。

    • 方框图对于哪个器件控制器/目标有点不清楚、因为在给定箭头方向的情况下、McASP 似乎正在接收时钟、但在方框图中标记为“Master"(“(主(主器件)。
      • 根据我对方框图的理解、McASP 正在接收时钟、因此在这种情况下将作为目标。 如果正确、则说明设置良好。
      • 但是、如果 McASP 将作为控制器、请记住 AM62x 无法在内部生成 33MHz 音频时钟频率。  

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karam、

    前面连接的 33MHz 上的 McASP 配置存在一个拼写错误 。 澄清:

    • 有两个不同的 I2S 接口
      • 音频接口 (44.1kHz ) :McASP0 的运行方式为 主站 IC1 是 从器件
      • 无线电接口 (33MHz ) :McASP1 和 2 的运行方式相同 从器件 和 IC1/2 是 主机 抖动量。

    关于 33MHz 的无线电接口 、我们假设:

    • McASP 从模式 均匀性 4 或 8 条数据线 幅度。
    • RX 缓冲区和 DMA 能够处理 33MHz 处 4 或 8 条线路的数据传输 两个 McASP 实例同时

    如果需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkat、

    44.1kHz 频率是从哪里生成的? 我们无法在内部生成该时钟、因此需要外部参考时钟。 否则、系统似乎正常。

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、
    Karam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助并确认 McASP 的功能。