This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108-Q1:我对数据延迟有疑问。

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1580353/txb0108-q1-i-have-a-question-about-data-latency

器件型号:TXB0108-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TXV0108-Q1

在 3.3V 下使用时、典型的数据延迟是多少? 此外、数据表的开关特性表明其值为 4.9ns(最大值)、但实际上是否存在 4.9ns 的变化? 在 25°C 中使用时、如果您能在条件下回答问题、将会很有帮助。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、在–40°C 至 125°C 温度范围内进行测试时、弱角/强角范围内的变化最大为 0.9ns 至 4.9ns。 遗憾的是、在创建器件时并未对 25°C 时的变化进行表征、如果您的应用需要更严格的传播延迟、可使用规格为 1.1ns 至 2.3ns 的 TXV0108-Q1: www.ti.com/.../txv0108.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 它已经解决。