This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104A:使用问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1579882/lmk1c1104a-question-for-the-usage

器件型号:LMK1C1104A


客户正在寻找一个快速时钟缓冲器、它接收 3.3V 输入信号并将其分支到四个 2.5V 输出信号。 它是 25MHz 和 CMOS。  他在您的网站上找到了“LMK1C1104A",“,数据、数据表说明了以下内容。 我相信它将在上述条件下工作、但我希望就以下方面提供一些建议。

“电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V 失效防护输入:所有电源电压下可耐受 3.3V 的输入。“

1) 如上所述将其用作 3.3V 至 2.5V 电平转换器是否存在任何问题? (我可以肯定地确认一下。)

2) 将其用作电平转换器时、是否应该采取任何预防措施、或者是否有任何推荐的电路? 感谢您的建议。 (例如,如果最好在时钟输入信号中添加一个电阻器,或者不要完全使用所有四个输出端口,等等)

3) 我们发现了一个类似的缓冲器,它称为“LMK1C1104PWR"。“。 这与 LMK1C1104A 不同、因为它的数字后面有 a、但有什么区别? (通过快速查看数据表,它似乎具有相同的功能。)

你能回答吗?

谢谢、此致、

野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、大辅  
    PW 是 OPN 内部的 TSSOP 封装标识符(引线)。  
    a 标识符位于 GPN 中、这表示异步。  
    大多数缓冲器是同步的、但 1PPS 信号等的一些用例需要异步信令、以确保它们输出立即变为低电平并且不完成当前周期、这是同步缓冲器的作用。  

    为了更好地理解、请执行以下操作:  

    这些器件采用 TSSOP 和 WSON 封装。  

    OPN 中的 PWR 字样仅指 TSSOP 封装。  

    您可以使用 LMK1C110x 或 LMK1C110xA 对 3.3V LVCMOS 信号进行电平转换、具体取决于您偏好使用 2.5 VDD 电源进行同步或异步缓冲的方式。  

    电平转换时、确实不应该采取任何必要的预防措施。 只需确保您遵循建议的运行条件。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特 — 桑,

    感谢您的回答。 您的说明有助于继续进行客户器件选型和设计入门。

    谢谢、此致、

    野村大介