This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何在完全辅助模式下降低 LMX2595 的杂散。

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578798/lmx2595-how-to-reduce-spurious-of-lmx2595-in-full-assist-mode

器件型号:LMX2595


您好:  

我们将在完全辅助模式下对合成器进行编程、并能够在完全辅助模式下将合成器编程到所需的频率。 但我们面临的问题更多是虚假的。 我提供了合成器输出的屏幕截图、供您参考。 在我们所附的屏幕截图中、我们将其编程为 12.85GHz、除此之外、还有大约–50dBm 的杂散。 我们不希望出现这种情况。 请建议我们如何在完全辅助模式下减少它以及杂散原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:  

    您是否也请分享以下详细信息

    参考分频器 (R)、N 分频器整数和小数值、以及 PFD 频率? 同时确认您是在小数模式还是整数模式下操作。

    请提供您的外部环路滤波器原理图(R2、R3、C1、C2、C3 的值)和已编程的电荷泵电流设置。 希望您已经仿真了 PLLatinumSim 中的 PLL 相位噪声和杂散抑制。

    您是为工作频段生成自己的完全辅助表、还是使用了 TI GUI 中的默认值? 校准是在什么温度和频率阶跃下完成的?


    请分享一个频率范围很接近时放大的频谱分析仪屏幕截图。


    您能否导出您的 TICS Pro 寄存器设置 (File→Export Register Map→.txt) 并与我们分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    正确、这些杂散可能是由配置引起的、请提供您的配置、我们将对其进行审查。  

    使频谱分析仪跨越到 2MHz、以便我们可以看到确切的杂散频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  

    e2e.ti.com/.../lmx2595_5F00_config_5F00_12850MHz.txt

    这是我们用于对合成器进行编程的文件、但该文件由我们的代码生成、但不来自 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    输入时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  

    输入时钟频率为 100MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    正如预期的那样、在该频率下没有杂散。 您看到的杂散必须来自环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  

    此输出是否是由我们发送的配置文件编程的合成器输出? 另外、完全辅助模式下的输出是否相同?  

    您能告诉我、哪些寄存器可以控制输出杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我使用了您的配置。 在这种情况下、无辅助或完全辅助没有区别。  

    请放大以检查杂散频率、从我看来、它们是 kHz 杂散、这肯定不来自合成器、因为它在整数通道中运行。