This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:LDO 是否集成到时钟缓冲器中?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1120, CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1580448/lmkdb1120-is-ldo-integrated-into-clock-buffer

器件型号:LMKDB1120
主题中讨论的其他器件: CDC3RL02

您好的团队、

LMKDB1120 是否包含与 BAW 振荡器类似的 LDO? 如果是、我的客户可以减少 LMKDB1120 电源滤波器。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    LMKDB1120 不采用集成 LDO。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的答复。 我知道 LMKDB1120 不具有集成 LDO 的功能。 是否集成了哪个 LDO 的 TI 时钟缓冲器?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    我们目前提供的具有集成 LDO 的缓冲器有限。 我们的抖动清除器(LMK048xx 系列)提供集成 LDO、但唯一一个具有集成 LDO 的缓冲器(由于抖动性能较差,我不建议这样做)是 CDC3RL02。 我们即将推出具有集成 LDO 的缓冲器、但目前、遵循数据表中的电源滤波建议是最佳做法。

    谢谢、

    Michael