This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:跌落更换问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581573/cdc6c-drop-in-replacement-issues

部件号:CDC6C


尊敬的团队:

我的客户希望使用我们 CDC6C 系列的 25MHz 和 12.288MHz 振荡器作为 ECS-2333-12288-BN-TR 的直接替代产品。 他们昨天开始测试、将其放在电路板上。  

但是、这两个振荡器都没有工作。 输出为高电平。 客户怀疑振荡器的驱动能力。 另一种可能是它们通过 1k 铁氧体磁珠馈送功率、并具有 0.1uF 接地。 它们能够使用其中一个振荡器进行试验电路板并获得输出、因此它可以独立工作。

对可能发生的事情有什么想法吗?

此致、

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户正在查找驱动器输出规格。 您能说明一下这一点吗? 我无法在数据表中找到它。

    此致、

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    在 CDC6C 数据表中、我们指定了频率低于 50MHz 时输出端的最大容性负载为 30pF。 如果客户驱动阻性负载、输出振幅也将减小、因为负载将类似于具有 CDC6C 50 Ω 输出阻抗的分压器。  

    输出保持在高电平似乎很奇怪。 只要 CDC6C 在 VDD 引脚上检测到 3.3V 电压、我不怀疑电源滤波会导致任何问题。 只是为了澄清一下、铁氧体磁珠在高频而不是直流时具有 1k Ω 的阻抗、对吗? 您能否在接收器处分享输入终端的原理图?  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    OUT 在 接收端进入 AK7738 XTI 引脚 我在 AK7738 数据表中的 XTI 引脚上找不到指定的容性负载。 是的、铁氧体磁珠在 100MHz 处有 1k Ω 的阻抗、而不是直流。为了重申我的电子邮件、他们能够让时钟正常工作、因为这似乎是一个设置问题。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    感谢您的更新。 我会继续将该线程标记为已解决、因为他们能够使时钟输出正常工作。