This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:逻辑兼容性检查:CDCLVC1310RHBR (1.8V) 至 CDCE6214RGET (1.8V)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK3H2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575724/cdce6214-logic-compatibility-check-cdclvc1310rhbr-1-8v-to-cdce6214rget-1-8v

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK3H2104

工具/软件:

我们计划使用 CDCLVC1310RHBR 作为输入源 CDCE6214RGET (配置为 PCIe 时钟生成)。 两个器件都通电 1.8V 。  

您能否确认:

  1. 在 1.8V 电压下将 CDCLVC1310RHBR 输出直接连接到 CDCE6214RGET 输入是否安全?
  2. 此配置是否有任何已知问题或建议?

谢谢、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepraj,

    没有我们知道的问题。 请注意数据表中的该信息、以便为 CDCE6214 提供单端输入:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据表后、我们发现了逻辑兼容性问题:

    • CDCLVC1310RHBR
      • VOH (min): 1.26V
      • VOL (max): 0.44V
    • CDCE6214RGET
      • VIH (min): 1.44V
      • ViL (max): 0.36V

    这样可得到:

    • VOH1 (min)> VIH2 (min) →失败
    • Vol1 (max)< VIL2 (max) →失败

    请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepraj,

    这种理解是正确的。 如果缓冲器的高电平电压低于时钟发生器的最小高电平、则存在时钟发生器无法正常运行的风险。 低级行为也是如此。

    什么是驱动缓冲器的输入时钟? 我们可能会为系统提供推荐的替代解决方案。 LMK3H2104 可用于替换 LVCMOS 缓冲器及其输入。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我们在设计中使用 CDCE6214RGET 与 HW_SW_CTRL 引脚连接至低电平 、这意味着设备在中运行 引脚模式 和负载 EEPROM 第 0 页 稳压器。 我们的原理图中未连接 μ I²C 接口。

    我们要配置:

    • OUT1 AS LP-HCSL
    • OUT4 AS 类似 LVDS

    请说明以下几点:

    1. 什么是 默认输出逻辑类型 当 HW_SW_CTRL 为低电平并且器件加载 EEPROM 第 0 页时、是否为每个通道?
    2. 是否可以配置 OUT1 作为 LP-HCSL OUT4 类似 LVDS 消息流 仅硬件搭接或终端 、而不启用 I²C 或修改 EEPROM 内容?
    3. 如果没有、在引脚模式下实现此配置的推荐方法是什么?
    4. 是否有任何具体问题 终端或布局指南 在不同通道之间混合 LP-HCSL 和 LVDS 输出时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepraj,

    所有差分输出的默认值为 LP-HCSL。

    从 LP-HCSL 到 LVDS 最接近的方法是对 LP-HCSL 输出进行交流耦合、并如下连接:

    对靠近驱动器的时钟进行交流耦合、并将端接电阻器放置在靠近 LVDS 接收器的位置。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    LVDS 接收器是 Artix 7 FPGA (XC7A100T)、目前我们正在为 LVDS 至 HCSL 使用 AMD 推荐的端接。 我明白下面的参考。 请确认可在设计中使用是否有效、并分享您在时钟终止时提供的上述文档链接。

      

    谢谢、

    Pradeepraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeepraj,

    我所指的时钟终止文档可在此处找到: https://www.renesas.com/en/document/apn/891-driving-lvpecl-lvds-cml-and-sstl-logic-universal-low-power-hcsl-outputs

    该端接是集成的、因此不需要 33 欧姆串联电阻。

    谢谢、

    Kadeem