This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP 输入驱动与相位噪声图?

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581692/lmx2615-sp-lmx2615-sp-input-drive-vs-phase-noise-plot

器件型号:LMX2615-SP


尊敬的团队:  

 

我查找有关 LMX2615-SP 输入驱动 (dBm) 与预期相位噪声性能的信息。  

 

也就是说、LMX2615-SP 的相位噪声性能会随输入功率发生急剧变化吗? 任何内部数据或图表都将非常感谢。

 

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    输入频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在以 160MHz 或 100MHz 为例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    在这些频率下、其振幅对相位噪声的影响非常小。 信号的振幅将影响信号的压摆率、PLL 对此压摆率很敏感。 因此、在较低的频率下、由于压摆率较高、较高的振幅具有优势。 在 100MHz 以上、我们不会看到转换率导致相位噪声发生显著变化。 在输入振幅较高的情况下、带内相位噪声可能会降低 1dB。