This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:如果电源电压高于或低于建议的电源电压、输出频率 (RFout) 可能会发生变化

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581825/lmx2615-sp-could-output-frequency-rfout-shift-if-the-supply-voltage-goes-above-or-below-the-recommended-supply-voltage

器件型号:LMX2615-SP


您好:

如果电源电压超出建议工作范围(最小+3.20V、最大 +3.45V)? 如果电源电压可以达到 70µs 的最大电压 +3.54V 或者如果电源电压可以使 70µs 达到+3.10V 的最小电压、那么输出频率 (RFout) 在这段时间内是否会发生变化?

还是仅对输出功率的性能有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    LMX2615 的 VCO 和大部分电路使用来自内部 LDO 的电源电压、频率不会因外部电源而发生变化。

    由于射频输出缓冲器会拉高至 Vcc、因此输出功率将受电源电压影响。