This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 相位噪声

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582131/lmx2572-lmx2572-phase-noise

器件型号:LMX2572


在 10MHz 的参考时钟下、LMX2572 以 100Hz 的相位偏置输出 3850MHz、当 1KHz 和 10kHz 时可以实现多大的相位噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    您可以使用 PLL Sim (https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW) 来仿真相位噪声。  

    若要获得更准确的仿真、您应该在仿真中包含基准时钟的相位噪声。

    请注意、参考时钟的转换率会影响 PLL 噪声。 在 10MHz 下、如果是正弦波时钟、则转换率会非常糟糕。 PLL Sim 无法处理压摆率引起的影响、因此、如果您的基准时钟确实是正弦波、实际性能将比仿真差。