This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:当时钟信号输入为 LP-HCSL 时、我是否需要添加一个匹配电路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1579925/lmk00301-do-i-need-to-add-a-matching-circuit-when-the-clock-signal-input-is-lp-hcsl

器件型号:LMK00301


亲爱的

我们目前正在评估 LMK00301、想查阅其设计;当 LMK00301SQE 的时钟输入为 LP-HCSL 时、我们是否需要添加额外的匹配电路? 是否需要 100 Ω 跳线电阻器? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:  
    如果输入已经是 LP-HCSL、则 LMK00301 不需要单独的 50 Ω 至 GND 端接电阻器。由于 LP-HCSL 驱动器在内部内置了 50 Ω 至 GND 端接电阻、因此无需外部元件。  

    我的下一个问题是、为什么不考虑 LMKDB1xxx 系列、这是我们更新的 LP-HCSL 缓冲器明星系列器件(假设您需要 HCSL 输出)?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    我是否需要向 LMK0031 的输入端口添加一个 100 Ω 端口跳线电阻器、类似于下图中所示的电阻器。我们的其他产品也使用此芯片、并在电路中添加了此电阻器。 是否有必要将该电阻添加到输入端子上?

    对于 LMKDB1xxx 系列、我们将首先查看数据手册、谢谢