This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-SPI:LMX2571-SPI EP EP 配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582654/lmx2571-ep-lmx2571-ep-spi-config

器件型号:LMX2571-LMX2571 EP
主题中讨论的其他器件:LMX2571

您好团队:

我看到有两种 SPI 模式、即 SPI 模式和 SPI 快速模式
image.png

SPI 模式和 SPI 快速模式之间有何区别?  SPI 模式和 SPI 快速模式在 LMX2571 EVM 板上都有引脚配置?  

谢谢你  

CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SPI 模式下、我们使用 FSK_DEV_SEL 来选择 FSK_DE Vx_Fx 中预设的偏差之一。 该模式支持高达 8 级 FSK。

    在 SPI 快速模式下、我们对 FSK_DEV_SPI_FAST 进行编程、以获得所需的偏差。 此模式支持任意级别 FSK。