This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:AM6421 eMMC 出现引导问题

Guru**** 2887830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581937/am6421-am6421-boot-up-issue-with-emmc

器件型号:AM6421


大家好、我们在一个设计中使用的是 AM6421 系列处理器。 我们能够使用 SD 卡成功启动电路板、但 eMMC 引导会遇到一些问题。 请参阅以下我们尝试过的事件:

eMMC 器件型号 MTFC32GAZAQHD-IT (Micron)

1) 我们已使用 SD 卡启动电路板。

2) 将引导映像 (SBL) 传输到 eMMC。

3) 我们通过从 eMMC 读回数据确认了这一传输。 这样、我们确认读取/写入正在 eMMC 上工作。

4) 接下来、我们关闭电源、并将 eMMC 设置为主引导模式。

5) 现在,因为我们正在重新提供电源。 电路板未启动。

 

eMMC 器件型号 MTFC32GAZAQHD-IT (Micron)

我附加了 eMMC 原理图 pdf、以供您参考。

AM6421_eMMC_Schematic.pdf 

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您能否提供电路板上引导模式开关的当前设置?  

    您可能还需要仔细阅读以下常见问题解答中与 eMMC 接口相关的检查点: 电路板启动常见问题解答

    请留出一些时间来检查原理图。 我会在今天 EOB 或下周初回复您。

     

    感谢您的耐心

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您的快速响应。

    有关于此问题的更新。 在检查和验证 eMMC 时钟和数据波形时、我们得知源极侧安装了组装厂安装电容器 (pF)、而不是全部的 22 Ω 串联电阻。 将相同电阻替换为 22 欧姆后、我们可以通过 eMMC 启动电路板。

    但仍然有一个问题仍未得到解答、如下所示:

    当电容器串联安装时钟时、为什么 eMMC 在正常读取/写入操作期间工作、但在引导期间不工作? 在引导期间是否必须满足任何特定的时钟要求、但在正常读取/写入期间不必须满足?

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    ROM 引导以更低的速度完成、以确保引导尽可能成功。 因此、电容器在较高速度下的阻抗足够、在引导速度下的阻抗不够。 单向或用另一个电容器代替电阻器并不是正确的选择。

    此致、

    Stan