This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:ESD204DQAR — 应用程序查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581034/esd204-esd204dqar---application-query

器件型号:ESD204
主题中讨论的其他器件: ESD321

您好的团队、

下面提到的 TVS 二极管是否可用于 USB 2.0 和 DP1.2 接口?
如果不是、请建议使用支持 USB2.0、USB3.0 和 DP1.2 的更改器件。

器件型号:ESD204DQAR

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinay!

    是的、ESD204DQAR 应支持 USB2.0、USB3.0 和 DP1.2。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    但是、数据表仅指定了对 USB 3.0 和 DP 1.4 的支持。 是否有其他任何详细说明了对 USB 2.0 和 DP 1.2 应用的支持的相关文档?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    该器件具有每通道 0.55pF 的低电容、适用于保护速率高达 6Gbps 的高速接口。 DP1.2 每通道速度为 4.32Gbps、USB2.0 为.480Gbps、USB 3.0 为 5Gbps、因此该器件适用于所有 3 个接口。 您也可以查看此图:

    还有其他通道较少的器件、您可以在 USB2.0 中使用、例如 ESD321。 如果您知道它将使用的下游电路、那么我可以为您提供更好的问题答案、但在速度方面、我们不应该对 ESD204 有任何问题。

    请阅读此应用手册、以便更好地了解 USB 接口 的 ESD 和浪涌保护:用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护(修订版 B)

    我们有这个另一个应用手册: 系统级 ESD 保护指南(修订版 E) 、其中还介绍了显示端口。

    此致、

    Bryan