This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104A:1.8V 1PPS 信号(输入)至 3.3V 1PPS 信号(1:4 扇出)

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104A, LMK00804B-Q1, CDCBT1001, LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581169/lmk1c1104a-1-8v-1pps-signal-input-to-3-3v-1pps-signal-1-4-fanout

器件型号:LMK1C1104A
Thread 中讨论的其他器件: LMK00804B-Q1CDCBT1001LMK00804B

我的要求是向 LVCMOS 时钟缓冲器输入 1.8V 1PPS 信号和 4 个 3.3V 1PPS 输出。
LMK1C1104A 是客户支持部门推荐的器件。
我只需要澄清几点。

这是的相关问题  

您是否有交流耦合和将输入 时钟重新偏置到 LMK1C1104A 的任何基准、或具有此类用例的任何时钟缓冲器?因为根据数据表  
VIH = 0.7 * 3.3 = 2.31V
VIL = 0.3 * 3.3 = 0.99V  
Δ V VDD @3.3V

我的输入为 1.8V 1PPS 信号

是否会出现任何压摆率或电压漂移问题? 所以我们需要注意一些事项。
为偏置电阻 R1 和 R2 100 Ω、交流耦合电容为 0.1uF
此交流耦合和重新偏置配置是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    交流耦合通常不建议用于 1pps 信号、因为交流耦合电容器将在输入信号的每个边沿上充电/放电 、因为周期非常慢、这可能会有一些不良的瞬态行为。 请参见下面的波形示例:  

    我预计 LMK1CA 的这种类型的输入波形可以正常使用、但我本人并未亲自测试此设置。 请记住、LMK1C 的开关阈值设置为 LMK1C/2 VDD(约 1.6V)、因此输入信号的占空比/脉冲宽度不会在输出上保留。 我还会将直流偏置设置为略低于开关阈值、以防止输出边沿之间发生抖动、前提是您可以将共模设置为更像 VDD 或 VDD 并且仍满足 VIH/VIL 要求、我认为这是更优选择。  

    您的 1.8V 1pps 信号是否来自 LVCMOS 驱动器? 如果是、100 Ω 上拉/下拉电阻将充当 50 Ω 负载、并根据驱动器的输出阻抗减小输入振幅。 我建议将上拉/下拉电 阻切换为具有大于 1k Ω 的并联阻抗、以保持尽可能高的输入幅度。 结合以上几点、您可以尝试 R1 = 2500 Ω、R2 = 1500 Ω 等电阻作为起点。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您可以为该应用推荐任何其他缓冲器吗?

    我的第一个计划是使用 LMK00804B-Q1 并将此 1V8 输入其 CLK_P 引脚、配置如下:



    但客户支持团队的建议是使用该  LMK1C1104A  
    但是、在某些情况下、交流耦合和重新偏置可能会导致电压的初始漂移
    目前、由于时间限制、我无法进行实验、所以您能为其推荐合适的零件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个解决方案是将 CDCBT1001 用作 1pps 信号的 1.8V 至 3.3V 电平转换器、因为工作频率可降至直流。然后、您可以将 输出馈入 LMK1CA 以进行扇出。 我认为这会是首选方法、因为输入 1pps 的占空比/脉冲宽度将被保留、并且在交流耦合和重新偏置方面不应有任何信号兼容性问题。

    或者、如果您需要单芯片解决方案、那么您可以尝试将 LMK1CA 与我在上一次答复中提到的偏置方案结合使用。 我预计它可以正常工作、但可能需要对 R1 和 R2 值进行一些偏置实验、以确保出色的性能。  

    我个人不推荐 LMK00804B 作为首选、因为它尚未针对 1pps 信号进行广泛测试、但如果您需要符合汽车标准的器件、那么它也适用于您的应用。 您需要更新偏置方案以转换共模并确保 VIH 至少为 2V、这会引入我前面提到的 LMK1CA 同样的问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 要求元件能够承受最低–40°C 至 105°C 的温度。
    由于  CDCBT1001 是工业级器件、因此您可以提出替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    可以使用电容值大得多的交流耦合、从而使 1PPS 周期不再大到电容器放电。  

    我们将尝试一些模拟、下周初回复您。

    谢谢、

    Michael