This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYSREF CLK 输出错误

Guru**** 2930360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1578848/lmk04828-sysref-clk-out-error

器件型号:LMK04828


您好:

我的客户将 LMK04828 用于以下配置。

Slim giro_sub_code.txt 

Slim giro_sub_code_mac.zip 

他们确认、75MHz 是在下文 SDCLKout13 中通过直流选择输出的。 但是、当它们更改为 SR Selection 时、无法获得预期的 10MHz 输出。

请告诉我们 SYSREF 输出无法正常工作的根本原因和解决方案。

image.png

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您是否触发了同步事件? SYSREF 输出仅在 SYNC 事件后生成输出。  

    更多信息、请参阅数据表的第 9.3.1 节。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    他们说、他们根据您提供的信息更改了以下设置、但 SYSREF 输出失败。

    请提供有关如何解决 SYSREF 输出错误的建议。

      

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  
    我看到您使用的是一个非常旧的软件、现在支持的时间更长。  
    您可以尝试使用 TICSpro 的最新版本吗? |
    首先确保您拥有最新版本、然后遵循 Michael 关于恢复到 DS 的第 9.3.1 节(例如有关生成 SYSREF 输出的建议)。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    客户尝试在连续模式下启用 SYSREF 输出、但失败。

    您能否提供与以下设置类似的示例设置、让 SYSREF 输出正常工作?

    image.png

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我很乐意这样做 — 事实上,我可以创建您的整个配置并与您共享。 您能否分享 PLL 的屏幕截图 (1 和 2)? 这样、我可以确保该文件非常适合您、并能够生成连续 SYSREF 信号。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的支持。

    以下是捕获的图像。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    附件是我所做的配置。 我建议触发 SYNC 事件(您只需要 SYNC 引脚的上升沿)、因为在此之前不会生成 SYSREF 输出。

    e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_config.tcs

    谢谢、

    Michael