This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:最大建议电压 VTUNE 引脚(引脚 55)?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1581770/lmx2615-sp-maximum-recommended-voltage-vtune-pin-pin55

器件型号:LMX2615-SP


尊敬的:

我想知道 LMX2615-SP 的 VTUNE 引脚(引脚 55)上允许的最大电压?

根据数据表、只提及数字引脚的绝对最大电压 (FS0-FS7、SYNC、SysRefReq、RECAL_EN、CAL)、 即 VCC + 0.3V。

但在数据表中未提及 LMX2615-SP 的 VTUNE 引脚(引脚 55)上的建议电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    VTUNE 不是电源引脚或控制引脚、通常没有最大或建议的电压要求。  

    Vtune 信号来自环路滤波器和电荷泵、该电压受电荷泵电源电压(在本例中为 2.5V)的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    使用 LMX2615-SP 的方式与仅通过环路滤波器将输出电荷泵信号连接到 VTUNE 引脚(引脚 55)略有不同。

    就在环路滤波器的输出端、在  LMX2615-SP 的 Vtune 输入(引脚 55)上、LF 信号叠加在环路滤波器输出端的电荷泵信号上。 我们希望通过在 LMX2615-SP 中使用 VCO 来实现直接 PM 调制。 因此、 VTUNE 引脚(引脚 55)上的峰值电压可能高于 2.5V。   LMX2615-SP 的 VTUNE 输入(引脚 55)上的电压可能会 达到 3.5V 至 4.00V 的峰值电压。 LF 信号的频率约为 5.1MHz。

    该值是否超过 LMX2615-SP 的 VTUNE 引脚(引脚 55)上的最大建议电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    首先、4V 超过绝对最大值 器件的额定值为 3.5V、超过器件的电源电压。 3.5V 可能会传导一些 ESD 二极管、该信号最终可能会进入器件的 Vcc。 我认为这是非常危险的。

    其次、VCO 灵敏性 (Kvco) 非常高、如果在 1.3V 之上、我们将 Vtune 驱动另一个 2.2V 至 2.7V、这将使 VCO 频率完全关闭、很可能会解锁。  

    您所需的频率偏差有多大? 可以在基准时钟而不是 VCO 上进行调制吗?