This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33414A:VDDO 未供电

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582977/lmk5c33414a-vddo-unpowered

器件型号:LMK5C33414A


您好 TI、

如果/同时 OUT2 和 OUT3(暂时)未使用、是否可以将 VDDO_2_3 保持未通电状态或连接到 0V? 例如、如果 OUT2 和 OUT3 为电路板的一部分计时、但该部分有时会断电?

换而言之、为了使用任何 OUT 时钟、所有 VDDO 电源是否必须始终有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    数据表说明了由于内部引脚路由到其他内部电路、哪些电源必须连接到电源。

    如果未使用、则只有 VDDO_4_7 和 VDDO_8_13 可以断电。 其余部分必须连接到电源。

    此致、

    Jennifer