Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM46002-Q1, LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP、 LM46002-Q1、 LM5122
您好、我遇到了一种传统设计、它使用 30kHz 的开关频率(基于所选的电阻和图纸上的公式)、从–42 伏升至–28 伏。 我知道该芯片可以“内部“运行高达 1MHz 的频率、并使用外部时钟切换到 2MHz、但 30kHz 似乎超出了我看到的大多数应用的范围(对不起,我是一名 EE,转变成了声学特性,因此我的电力电子课程相去甚远)。 您可以为此对象计时的最小建议频率是多少?
选择 300kHz,因为在你的原理图中的某个地方,我读这个东西是优化 300-400kHz, 在中 40 年代的电压...问题 — 我可以在面包板上测试这之前,我去 PCB 成本,如果是,你会建议的。 我也知道您的评估板 — 所以我想订购它,但具有更多分接点,以便我能够更好地了解...