This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-LMX2694 EP:差模测试

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582361/lmx2694-ep-differential-mode-testing

器件型号:LMX2694-LMX2694-LMX2694-LMX26146- EP


大家好、我想验证 EP 评估卡上 OUTA_PD 的 LMX2694-LMX2694-OUTA_PD 差分模式输出、但在连续模式下设置它时遇到问题、在该模式下、我可以看到正确的 180 度相位偏移。 您能提供一些见解吗? 我正在使用 TICS Pro GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    恐怕我不明白你的问题。  

    您是否无法从输出端获得信号?

    您是否有 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     ...

    通过 pic 中所示的上拉电阻、LMX2694 可以提供精确的差分输出。

    这是否可以在评估板上实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能再附上图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    例如、  

    I 测量值:

    十分之一 RFoutAP RFoutAM
    1GHz 7.3dBm 7.3dBm
    7GHz 6.46dBm 5.5dBm
    14GHz 0.83dBm 0.75dBm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel  

    数据表显示特征输出 PWR 为 2dBm @ 8GHz、您如何获得~6dBm?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    数据表不正确、我们正在更新数据表。 8GHz 时的典型输出功率应约为 5dBm。