This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-FSK:EP 偏差寄存器设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582614/lmx2571-ep-fsk-deviation-register-setting

器件型号:LMX2571-LMX2571 EP
主题中讨论的其他器件:LMX2571EVM

您好团队:  

1.在这里、我想在 TICS Pro 中使 FSK 出现 12.5kHz 的偏差  

image.png

如果我给出相同的值、则观察员不会调制、因为 FSK_DEV1_F1 不是负值、GUI 不采用负值。

如果可以更改原始值、
image.png

我将得到 12.5kHz 和–24kHz 的值。

2.我使用的是 LMX2571EVM、但我的应用程序 IC 为 LMX2571-EVM EP。 寄存器和连接图中是否有冲突?

谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    FSK_DEVx_F1 是寄存器值、而不是以 Hz 为单位的频率偏差。  

    使用公式 4 和 6 来计算偏差的寄存器值(单位为 Hz)。

    请参阅数据表第 8.2.1 节中的示例。

    EP 和非 EP 型号之间的区别主要在于硬件、软件兼容度为 99.9%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    对于 fsk_DEV0_f1 我输入了 12500Hz、我们需要以 Hz 为单位输入?

    在 FSK_DEV1_F1 中输入什么来实现二进制补码?

    image.png

    谢谢

    --

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您需要使用公式 4 将 12500Hz 转换为寄存器值、并使用公式 6 来实现相反极性。