This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571 EP:在引脚模式下使用 FSK_DV

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1583246/lmx2571-ep-usage-of-fsk_dv-in-pin-mode

器件型号:LMX2571-LMX2571 EP
主题中讨论的其他器件: LMX2571

尊敬的团队:

我想使用引脚模式将数据馈送到 LMX2571-LMX2571 EP。

在此过程中、我不想使用符号时钟将 FSK_DV 从 MCU 馈送到 LMX2571-LMX2571 EP。

我们是否可以在寄存器中为 EP 模式预配置 LMX2571-PIN FSK_DV?


谢谢你

--
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果没有 FSK_DV、引脚模式就不起作用。 我们必须为 LMX2571 提供 FSK_Dx 和 FSK_DV 信号。