This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:同步两个 LMX2694EPEVM

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1584234/lmx2694epevm-synchronizing-two-lmx2694epevm

器件型号: LMX2694EPEVM

大家好、我有关于 LMX2694EPEVM 15GHz 宽带射频合成器评估模块的问题。

我的主要目标是获得两个频率为 180MHz 的时钟信号、并使用一个 Wenzel MRO 200MHz、如下所示。 如果我将 MRO 的输出分频为 2 并将这两个信号提供给 2 个不同的 LMX2694EPEVM、如何同步输出?  在哪里可以提供 10MHz 等参考时钟来同步它们?

image.png