This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:OSCIN 至 OSCOUT

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1582685/lmk04832-oscin-to-oscout

器件型号: LMK04832

尊敬的团队:

我在使用单端输入信号 OSCIN 引脚上、但仍然可以在上生成差分输出信号 OSCOUT 功率。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSCout 的单端或差分格式的选择完全由 OSCout_FMT 字段决定。 无论 OSCin(还是 FB_MUX 的源、如果 FB_MUX 用作 OSCout 源)是单端还是差分、都无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payne:

    感谢您的答复。

    我还有一个疑问:CLKOUT 引脚的 LVDS 和 LVPECL 输出格式的负载电容是多少? 我的接收器期望的输入电容典型值为 4 pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarathi:

    我们没有为 CLKout 引脚指定输出负载电容。  

    谢谢、

    Michael