This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:尽管 PLL 锁定指示、LMX2595 输出在随机频率下消失

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1585201/lmx2595-lmx2595-output-disappears-at-random-frequencies-despite-pll-lock-indication

器件型号: LMX2595

您好:  

我们在完全辅助模式下对 lmx2595 进行了编程。 此外、我们还将其编程为多个频率。 例如:11950 至 12450MHz。 在某个随机频率下、如果我们长时间观察输出、一段时间后输出会逐渐变小、我们不知道输出是移位了还是不存在、但仍然存在多路复用器输出 led(PLL 锁定)。 为什么发生这种情况? 以及如何解决该问题? 为了便于您参考、我还附加了频率配置字。  

11950 年的 FCWS:
R43 0x2B02EE
R36 0x24003B
R20 0x140CEC
R19 0x132789
R16 0x1000D2
R8 0x080068

12050 版 FCWS:
R43 0x2B00FA
R36 0x24003C
R20 0x140CEC
R19 0x132778
R16 0x1000C9
R8 0x080068

FCWS for 12150:
R43 0x2B02EE
R36 0x24003C
R20 0x140CEC
R19 0x132767
R16 0x1000C1
R8 0x080068

FCWS for 12250:
R43 0x2B00FA
R36 0x24003D
R20 0x140CEC
R19 0x132756
R16 0x1000B9
R8 0x080068

FCWS for 12350:
R43 0x2B02EE
R36 0x24003D
R20 0x140CEC
R19 0x132746
R16 0x1000B1
R8 0x080068

FCWS for 12450:
R43 0x2B00FA
R36 0x24003E
R20 0x140CEC
R19 0x132737
R16 0x1000A8
R8 0x080068




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 LD_TYPE 设置? 如果设置为=1 且 MUXOUT 为稳定的逻辑高电平、则器件很可能仍在锁定。  

    出现故障时、请在下面进行验证

    - Vtune 电压

    - MUXOUT(使用示波器测量信号)

    -使用频谱分析仪验证射频输出