This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:最大输出功率与 OUTx_PWR 参数间的关系

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1584218/lmx2694-sep-maximum-output-power-vs-outx_pwr-parameter

器件型号: LMX2694-SEP
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件

大家好、我对 LMX2694 的数据表有疑问。

寄存器 R44 和 R45 的 OUTx_PWR 被分配为 6 位、上电复位值显示为 0x22。 但是、Description 字段将 0x0 显示为最小电流、将 0x1F 显示为最大电流。 此外、电气特性中的 Pout 显示为 2dBm (8GHz)@ OUTx_PWR=31 (0x1F)。
1. OUTx_PWR、0x1F 或 0x3F 的正确最大值是多少?
2. OUTx_PWR 0x22 是复位值还是 (22) dec?
3.您能解释 OUTx_PWR 电流设置与输出功率之间的关系吗? 例如、如果 OUTx_PWR=31 且 Pout 为 2dBm、则当 OUTx_PWR=15 时、Pout 是否会降低 3dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    OUTx_PWR 长度为 6 位、因此寄存器值介于 0x0 和 0x3F 之间。 寄存器值越高、流入输出驱动器的电流就越大。 电流越高、输出功率越高。 但是、峰值输出功率通常发生在 0x1F 或更低。 此外、该特性也随频率而变化。 例如、您可以得到最大值 对于 8GHz 输出、设置= 0x1F 时的输出功率。 但是、14GHz 输出的峰值功率设置可能为 0x14。

    是、OUTx_PWR 的复位值为 0x22(十进制 34)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。


    但是、如果电流在 OUTx_PWR=0x1F 时为最大值、在 0x00 时为最小值、我仍然不理解在什么情况下​​会设置 0x20~0x2F 值。

    我还有一个问题:我想使用电感器上拉电阻器在 8GHz 的固定频率下实现最大功率。 当 SRF 为 14GHz 且电感器值为 3nH(j150.8 Ω)时、组合阻抗为 45 + J15。 是否可以在不使用去耦电容器后面的电阻器焊盘的情况下实现最大功率?

    谢谢

    黄仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    抱歉、忘记告诉您 设置 32 到 47 重复 设置 16 到 31、因此我们将在设置 32 处看到一个骤降、类似于下面的。  

    借助电感器上拉、我们可以获得比 50Ω 上拉更高的输出功率。 在姊妹器件 LMX2594 上、我们没有电感器上拉测试数据、我们可以看到通过电感器上拉实现了相当好的功率升压。

    在  45 + J15 处、VSWR 为 1.4:1、RL 为 16dB、这不算糟糕、可能不需要电阻器焊盘。 但是、我仍然建议在原理图中包含此焊盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    我了解 OUTx_PWR 寄存器设置。

    谢谢

    黄仁浩。